欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第69讲 标准零件的使用方法(十八)误送料检测部件

  • 2023.01.09 09:21:33
  • 米思米
  • 1243

 【图1】所示为误送料检测部件和导正销的关系。

第69讲 标准零件的使用方法(十八)误送料检测部件

 误送料检测设置为无法进行导正输送来的材料的位置修正时启动。因此,如果要使其先于导正销动作,必须要比导正销长且细(导正的矫正量范围之内)。误送料检测部件一般是由错误检测销、关联销及微动开关等开关类构成的。

 【图2】表示检测到误送料时的动作状态。

第69讲 标准零件的使用方法(十八)误送料检测部件

 动作的顺序如下。


      (a)   错误检测销提升到错位材料的导正孔边缘。

      (b)   错误检测销向上顶起。

      (c)    装在错误检测销槽中的关联销被顶到旁边,碰到微动开关等,发出检出信号,使冲压机停止。

 检出误送料后,最好能在导正销接触到材料之前停止冲压机,因此错误检测销必须相当长。要实现上述要求常常很困难,大多数时候会错误加工1次后才能停止。高速加工的冲压机即使在紧急停止后,也会继续加工2~3次。【图1】【图2】所示的错误检测方法,在错误检测销、关联销、微动开关等动作时会产生游隙。游隙会造成检测时间延迟,导致冲压机停止延迟,加工错误扩大。

 【图3】是为了解决机械动作的延迟问题,采用电气动作的检测方式。

第69讲 标准零件的使用方法(十八)误送料检测部件

 【图】中所示仅为1例,实际上还有很多形式可以使用。其原理是通过电气方式使检测销保持绝缘状态,在材料、检测销间有微弱的电流流通。正常时,检测销进入导正孔中时不与孔壁接触,不会有电流流通。如果导正孔如图(a)那样错位,碰到检测销,便会有电流流通,发出检出信号,使冲压机停止。与图1相比,动作速度更快。缺点是在冲压加工过程中检测销的电线始终会动。因此可能会在某处断线。若发生断线,即使检测销检测到异常,冲压机也不会停止。必须进行定期检查。

 




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities